欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

  • 2021.10.14 10:47:03
  • 米思米
  • 2447

·       尺寸辅助符号的种类及其名称

·       孔尺寸的表示方法


尺寸辅助符号的种类及其名称

符号

含义

名称

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

超过180°的圆弧直径或圆的直径

“圆”或“Φ”

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

超过180°的球弧面直径或球的直径

“S圆”或“SΦ”

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

正方形的边

“正方形”

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

半径

“R”

※2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

控制半径 (1)

“CR”

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

球半径

“SR”

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

弧长

“圆弧”

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

45°倒角

“C”

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

厚度

“T”

※2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

沉孔、锪平

“沉孔”、“锪平”

※2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

锪埋头孔

“锪埋头孔”

※2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

孔深度

“孔深度”

注释

※:新增用途的名称

(1)    通过规限,确保控制半径、CR直线部分与半径曲线部分之间的连接部分平滑连接,且半径处于最大容许半径与最小容许半径之间(连接两个曲面之间的公差带)(参考下图)。CR是、Control Radius的缩写。

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

孔尺寸的表示方法


JIS B 0001 (2010)

原指示例

孔深度

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

沉孔及锪平

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

指示到圆形形状的埋头孔

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

2010年修订后的制图符号(摘自JIS B 0001:2010)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities